This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:PGOOD 为低电平、所有其他输出正常。 未使用的开关是否会产生影响?

Guru**** 2530840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184648/tps65400-pgood-is-low-all-other-output-coming-fine-can-unused-switcher-impact

器件型号:TPS65400

您好!

我使用的是3个 PMIC TPS65400输出。 第4个输出未使用。 ENSW4 (使能 SW4)被拉至低电平。

获得3个输出正常、但 PGOOD 低于1V。 如果我在3.3V 时以10k 的电压上拉 PGOOD、则同样如此。

请告诉我这是因为第4个未使用的开关或任何其他原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是由第4个未使用的开关引起的。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    根据数据表、  

    9.2.1.2.5未使用的转换开关
    如果选中了 ENABLE_PIN_CONFIG 的默认设置 ACTIVE ENABLE、则必须为未使用的转换器选择 ENSWx
    始终连接低电平。

    我也做过同样的操作、由于未使用开关、是否仍应将 PGOOD 置为低电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 默认情况下、PGOOD 是 SW1、SW2、SW3、SW4的与门的输出。

    如果 SW4未使用。 您可以使用 PMBus 编程。如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    感谢您解释 PGOOD。  

    如果我不使用第4个开关并且不想使用 PMBus 进行配置、请告诉我是否有任何选项可将 PGOOD 设为高电平。

    实际上、在我的设计中、我没有使用 PMIC 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点困难。  向我展示您的原理图。

    Shuai