This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950死区时间设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733608/ucc28950-ucc28950-dead-time-setting

器件型号:UCC28950

你(们)好

如何设置 UCC28950死区时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Danny

    DELAB、DELCD 上的电阻器设置 AB 和 CD 对开关之间的基线死区时间。 (数据表中标识了 A、B、C、D、E 和 F 开关)。 Delef 引脚上的电阻器设置 AF 之间的基线死区时间并成为一对开关。 这些基线死区时间由 Adel 和 ADELEF 引脚上的电阻器修改、如数据表的第7.3.6节所述。

    死区时间不容易提前预测、因为开关输出电容等外部因素会产生太多影响。 这意味着必须通过在您的硬件上进行实验来找到最佳死区时间。 首先、我建议您复制我们在 EVM 上使用的死区时间设置。

    此致
    Colin