This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:运行温度。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182429/uln2803c-the-operation-temperature

器件型号:ULN2803C

大家好、

是否保证在高达125°C 的温度下运行?

第4页:-40 ~ 85C

第16页:-40 ~ 125C

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    我已联系我们的后端团队来验证此规范。  

    由于假期、请允许我在一天内听到他们的声音。  

    我明天会向您发送更新。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我正在等待您的更新。
    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    由于假期休息、Elizabeth 将于23年4月1日返回您的位置。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    很抱歉耽误你的时间!

    我希望跟踪封装信息的来源、但我可以确认 85C 是正确的值。  

    我们建议仅在高达85°C 的环境下运行器件。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    非常感谢您的合作。

    此致。
    Kengo。