This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A PVDD 和 VDD

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733617/ucc2897a-ucc2897a-pvdd-and-vdd

尊敬的团队:

PVDD 和 VDD 需要使用0欧姆进行连接的原因是什么?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    在 IC 内、低功耗模拟部分用于控制目的、并由 VDD 引脚供电。
    功率更高的驱动器部分具有较大的 dV/dt 信号、该信号由 PVDD 引脚供电。
    这就是硅片键合线的制造方式、需要在 IC 内进行分离
    这些节点需要在电路内连接在一起。
    使用零欧姆跳线的优势在于、您还可以使用该部件来测量控制电流和驱动器电流。

    此致
    John