This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:输出频率为625KHz

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733442/uc1843-output-frequency-at-625khz

器件型号:UC1843

大家好、提前感谢您、

我粘贴一个简单版本的原理图的图像(整个电路过于复杂、无法在此处发布)。

由于处理不当、电阻器 Rx 烧坏并将其值增加到几乎开路。 因此、UC1843输出信号的频率上升至625KHz。 我想知道这个频率是否对 UC1843本身的运行有危险。 该频率是否会损坏内部 UC1843电路? 或者、我是否可以替换 Rx 电阻器、而不会发生任何情况、因为 UC1843受到内部保护? 当数据表显示标称频率介于100KHz 和500kHz 之间时、这意味着什么?

该组件的可靠性对于项目至关重要。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nerea、

    您所述的频率不会损害 UC1843、但在频率为625kHz 时可能会导致器件功能问题。

    在建议的工作条件(625kHz)之外运行将使器件超出规格或无法正常工作。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的快速响应。
    我如何"证明"部件内部的任何部件受到伤害?
    再次感谢、
    Nerea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nerea、

    除了运行器件并使其正常工作之外、没有真正的方法可以"证明"它不会受到伤害。
    我会说、只要电压未超过器件的最大绝对规格、您就应该可以正常工作。

    设备是否无法正常工作? 您知道电阻器损坏时施加到引脚上的最大电压值吗?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我只想确保组件不会承受应力。

    它仍然正常工作。 Rx 上施加的电压为5V。

    谢谢、  

    Nerea