This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:过流至自动重试、反向电流至闭锁

Guru**** 2770975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733521/tps2660-like-over-current-to-auto-retry-and-the-reverse-current-to-latch-off

器件型号:TPS2660

这是一个异常的请求、但很容易解释-帖子的标题说明了一切:我的客户希望过流自动重试、反向电流锁定。 这是可能的吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    由于在检测到反向电流后关闭内部阻断 FET、因此在反向电流故障后无法闭锁。 然而、它在检测到一个96mV 的正向阈值后重新打开。

    这是不可能的、因为过流、过压、欠压和反向电流等多种故障会同时进行多路复用。

    但是、控制 UVLO 引脚的输入/输出上的外部比较器有助于在反向电流后锁存。

    此致、
    Kari。