This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:用于监控电流的最大电压范围

Guru**** 2547750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733375/tps25940-maximum-voltage-range-for-monitoring-the-current

器件型号:TPS25940

您好!

我不确定是否理解 Vimon 的限制:

"监控电流(V (IMONmax))的最大电压范围限制为最小值([V (in)–2.2V]、6V)、以确保线性输出"。

这是否意味着、如果输入电压= 5V、则 ILIM 将在0V 至2.8V 之间呈线性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很快会再回到这个问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大 Vimon 限制来自电流监控块对工作电压的依赖性。
    例如、当 Vin=5V 时、当我们将 Rimon 调整为0至2.8V 时、IMON 电流将呈线性。

    此致、
    Rakesh