This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:AVDD 上的噪声

Guru**** 2529690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183986/tps65150-noise-on-avdd

器件型号:TPS65150

您好!

我和 Patrick Yao 在这里解决 AVDD 上的噪声问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170880/tps65150-noise-on-avdd/4423321#4423321

以下是 PCB 修改后的结果:

1) 1)增强了线圈和输出中的连接、 移位二极管和电容器位置、添加了缓冲器(C221+R221)、左侧旧设计、右侧:新设计

2) 不带缓冲器的波形(测量的 SW-GND)

3)带半缓冲器的波形、270p+0r (测量的 SW-GND)

4)带有全缓冲器的波形、270p+5R1 (测量的 SW-GND)

5)和6)波形、左侧:测试点(LAV 和 LGD)上测得的 AVDD、右侧:在 C213上测得:

7) 7) testpoíints AVDD 上测得的波形比较:左侧:旧设计(无缓冲器)、右侧:新设计(带缓冲器)

-时基不相同... 左500 ns/div、右200 ns/div

8) 8)输出电容上测得的 AVDD 波形的比较(左侧 C215、右侧 C213):左侧:旧设计(无缓冲器)、右侧:新设计(带缓冲器)

-时基不相同... 左500 ns/div、右200 ns/div

线圈上的振铃被抑制、但测试点上的噪声仍然存在、尽管噪声有一点低(测试点为117 vs 108 mVp-p、输出电容为48 vs 38 mVp-p)。

AVDD 信号突出显示(PCB 为4层、但在图像中仅可看到顶层+底层):

您是否看到 AVDD 导线跟踪出现问题或任何其他可能在 AVDD 上产生噪声的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很高兴再次听到您的声音。

    今天我不在办公室,所以明天我得给你答复。 很抱歉给您带来不便、并感谢您的支持。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我只在 C213和 LAV 焊盘之间找到了一条铜线迹(黑色箭头)。 奇怪的是、纹波具有如此大的差异。 您是否有我用黄色箭头标记的点的波形?

    BR

    Patrick