This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:您能告诉我 UCC28730数据表中 No14方程式的公式吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732945/ucc28730-could-you-tell-me-the-formulation-of-no14-equation-in-ucc28730-datasheet

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24650

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28730和 UCC24650用于他们需要更低当前功能的新产品。

 他们在许多反激式电源设计方面拥有丰富的经验、并希望能够很好地了解 UCC28730的功能和器件的所有公式

在 设计用于器件评估的变压器之前。 但他们无法理解 器件数据表(SLUSBL5)第26页上 LP 计算的14个公式。

 那么、您能否 告诉我方程式的公式?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    变压器的初级电感计算公式为:
    引脚= 1/2 (LprI*IPP^2*FSW)
    公式14是此公式的扩展版本,Ping=Pout/n 和 Pout= Vout*Iout。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。