This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如何打开 LP877451-Q1的 SS 模式?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184467/lp87745-q1-how-to-turn-on-ss-mode-of-lp877451-q1

器件型号:LP87745-Q1

您好!

我的一位客户正在 哥伦布平台中使用 LP877451-Q1、现在他们想要激活扩频模式、但它失败了、PMIC 会自动复位。

以下是客户 在其软件中执行的操作:

解锁寄存器

  1. 从 INTERFITY_CLK_CONF (0x1B)读取寄存器值 RES
  2. 将 RES&0x80写入 INTERFITY_CLK_CONF (0x1B)

您能告诉我们如何打开 LP8751-Q1的 SS 模式吗?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    感谢您的参与。 SS 模式可按以下方式启用。

    解锁起泡后、

    2.清除 CRC 中断(CONFIG_CRC_INT)(如果有)

    3.禁用 CRC 或通过 CONFIG_CRC_MASK 屏蔽 CRC 中断

    4.然后通过 SS_EN 启用 SS  

    如果未屏蔽或启用 CRC、则不允许启用 SS。 见数据表  第70页的第8.4.1.1节。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panhwar,

    感谢您的回复。 我们发现我们之前使用了旧的数据表、并且我们遵循了更新后的数据表。

    此致、

    Wenting