This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:ucc28c43

Guru**** 2544060 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732929/ucc28c43-ucc28c43

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我不得不承认我在这篇文章中的无知!

本主题与占空比为70%的降压转换器的斜率补偿有关。  

人们可以阅读,而且我一直这么做几年,但没有任何有意义的反驳 所收到的事实,因为我看到的情况与所说的情况不符。

对于启动器,所有基线 CCM/PCM 都规定需要 Mc 的斜率补偿。

磁性地、如果 Mc=M2、"电感器电流"的下降斜率、在1个周期内实现稳定性。

在 Mc、M2等上花费了大量墨水

但是、解决方案始终是从电感器电流之外的任何位置"添加斜坡补偿"。 在几乎所有文献中、建议您在使用 Rs、Gi、Ri、Km 等无法理解的代数之后直接插入。etc...in 末尾增加了振荡器斜坡至感应电流。

嗯、斜坡与电感器下降斜率没有连接! 也不会与推导出的"下斜率"有任何联系  

此外、开关已经关闭。 那么、控制部分中的哪个部分对子谐波振荡的补偿有任何贡献?

PL 请参阅 TINA-TI 屏幕截图:无法从 SLUA301而不是从 SLV450得出补偿值。 在实际电路中、这是一个响应瞬态的非常慢的电路。  

这是否意味着理论上不能使用降压转换器从350V 获取270V?  

我怀疑、该模型 没有给出正确的值、因为"斜率补偿"-如果 UCC28C43的 SPICE 模型包含响应补偿的伪影-实际上并未正确添加。 尽管 我们正在做引用材料中所写的内容。

那么、我们如何实现该电路的适当穿越频率呢?

W:电感器后面确实有一个 ACS723 -但其 BW 为80kHz、而开关频率为200KHz。  在发生短路的情况下、我们会将其关闭。

它可以用于"斜率补偿"吗?

我们非常感谢您的任何帮助。 '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    所示电路中的斜率补偿是在开关导通时间以及您注意到的关断时间内添加的。

    斜率补偿信号来自 RTCT 引脚、该引脚是一个三角形波形、添加到 CS 引脚信号的斜率补偿量由 R3和 R4值之比控制。 在许多电源应用中、初级侧控制器无法访问输出电感器电流。 在本例中、RTCT 信号用作电感器电流的代理。

    对于降压电路、从350V 输入获取270V 电压时不会出现问题、占空比为77%、由于占空比超过50%、因此需要斜坡补偿来稳定环路。

    对于通用工业电源、控制环路的典型交叉频率范围为800Hz 至1.5kHz。

    我不熟悉 ACS723、因为它似乎不是 TI 器件。 您共用的 TINA 电路中的布置可在 R3和 R4的正确比率建立后提供所需的斜率补偿。

    我不清楚您的应用是什么以及您遇到了什么问题?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thnx Peter。 我有一个将350V 转换为270V 的仿真模型。 我通过 TINA-TI 仿真获得了补偿和斜率值-其中数百个具有不同的值集。 但我确信它对瞬态的响应不是最佳的。 因为所有应用手册都不会从 CCM/CMC 降压小信号模型的代数中生成有意义的值。 我仍在寻找一份有助于"优化"交叉频率、GM 和 PM 的白皮书或应用手册。