This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:关于已安装散热器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732990/tps7a45-about-installed-heat-sink

器件型号:TPS7A45

您好!

客户正在尝试在 TPS7A4501KTTR 上实现散热器。
能否检查所附文件?

e2e.ti.com/.../TPS7A4501KTTR.pdf

・您是否了解将散热器连接到 TPS7A4501KTTR 的成就和示例?
・Ω 应力从上面施加到封装。
在这种情况下、请告诉我包裹可以接受多少新吨(N)。

请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    请给我们一些时间来研究您的问题、因为我们通常不会提出此类问题。

    请记住、TPS7A45的主要散热器是 PCB 的 GND 层。 根据您的电路板布局和应用条件(输入电压、输出电压、输出电流、环境温度等)、您可能不需要额外的散热器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的响应和支持。
    “没有覆盖 PKG 的类型的安装示例信息。”
    “而且 TI 不建议将散热器连接到器件的 PKG 上。”
    我的理解是否正确?

    客户希望了解有关 TI 散热器安装的信息。
    您是否有关于将散热器安装到 TO-263封装的 LDO 的信息?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我们不建议在封装中采用外部散热器;但是、我们通常不会以这种方式添加散热器、而是采用降低线性稳压器功耗的方法。 虽然与封装顶部接触的外部散热器有助于提供额外的散热路径以降低结温、但线性稳压器的主要散热路径是通过 PCB 板的 GND 平面。

    外部散热器有利于接触系统。 为了改善接触、散热器和线性稳压器封装之间应使用热膏。 虽然实现接触非常重要、但应注意不要对封装施加过大的压力、以免封装内的裸片翘曲和改变稳压器的性能。 我们没有为线性稳压器应用散热器的建议最大新力。

    非常尊重、
    Ryan