This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070器件在设置负载电流时的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733029/tps63070-tps63070-device-behavior-with-load-current-setup-up

器件型号:TPS63070

您好!

我在 EVM 上尝试执行此操作、当我使用直流电源4.8V 直接为 TPS63070加电并且输出负载电流设置为1.1A 时、输出电压仅提供3.06V。 然后、当我将负载电流设置为0A、电压将恢复到5V。 此时、我将负载升高到1.1A、输出电压保持在5V。 这仅在直流电子设置为恒定电流(CC)模式时发生。 当直流电子负载设置为恒定电阻(CR)模式时、没有问题。 我是否可以知道这是正常现象、或者我不应该以这种方式操作器件?

 在器件上完成 BTW 设置、如下所示:

VSEL 设为高电平

PS/SYNC 设置为高电平

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    TPS63070在启动时的输出电流能力有限。 该器件可能会将负载视为短路、并通过不进行调节来保护自身。
    请在无负载或电流降低的情况下启动。

    此致、
    Julian