This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65381A-Q1:用于计算看门狗和 MCU ESM 设置并验证其相对于 MCU 编程时序的时序的工具?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733543/faq-tps65381a-q1-tool-to-calculate-the-watchdog-and-mcu-esm-settings-and-validate-their-timing-with-respect-to-the-mcu-programmed-timing

器件型号:TPS65381A-Q1

是否有工具可以计算看门狗和 MCU ESM 设置并验证它们相对于 MCU 编程时序的时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了一个电子表格、用于帮助计算 TPS65381A-Q1的看门狗和 MCU ESM 模块。

    e2e.ti.com/.../2287.TPS65381A_2D00_Q1-Watchdog-and-MCU-ESM-Calculator-_2D00_-FAQ-_2D00_-E2E.xlsx

    客户输入的数据位于以蓝色字体突出显示的黄色单元格中。

    MCU ESM 计算器:

    •TMS570模式: 将计算 ERROR/WDI 引脚上检测到的低电平时间。  客户以十六进制值的形式输入寄存器设置、电子表格将计算从其错误信号检测 MCU 错误所需的最短和最长低时间。

    •PWM 模式: 将计算 ERROR/WDI 引脚上的低电平时间和高电平时间。  客户以十六进制值的形式输入寄存器设置、电子表格将计算从其错误信号检测 MCU 错误的最小和最大时间。

    看门狗计算器:

    •两种模式:

      • 根据客户输入的寄存器值(十六进制)计算窗口1和窗口2的最小值和最大值。
      • 客户输入目标最小看门狗失效计数他们的软件将使 WD_FAIL_CNT 递减、以便 ENDRV 变为低电平的最小和最大时间(ENABLE_DRV = 1)、然后 NRES 变为低电平(当 WD_RST_EN = 1时复位状态转换) 基于窗口1和窗口2的目标最小 WD_FAIL_CNT 和设置。

    •触发模式:

      • MCU 时钟时序和容差由客户输入。
      • 如果看门狗的设置将在已知有效的触发时间内产生良好事件、电子表格会根据 TPS65381A-Q1的 MCU 时序和容差以及看门狗设置进行确认。

    •问答模式:

      • MCU 时钟计时、容差和 MCU 应答时间由客户输入
      • 如果看门狗的设置将在已知有效的触发时间内产生良好事件、电子表格会根据 TPS65381A-Q1的 MCU 时序和容差以及看门狗设置进行确认。