This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在 LD 引脚上放置电阻器、采用8S 堆栈配置、在+侧使用 MOSFET

Guru**** 2541790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733511/bq77915-resistor-placement-on-the-ld-pin-with-8s-stack-configuration-with-mosfets-on-the-side

器件型号:BQ77915

我们目前正在进行一个涉及 BQ7791500pw 的项目、并在 OCD、OCC 测试期间看到了负载检测问题。 事实证明、我们忘记了在 LD 引脚上放置电阻器。 在阅读一些文档时、我意识到所有样片都将 MOSFET 放置在负极侧。 我们将 MOSFET 放置在正极侧。 我们的问题是、为了使负载检测在正极侧与 MOSFET 正常工作、我们如何在2个 LD 引脚上放置电阻器。 我们是否可以简单地将顶部 LD 引脚连接到顶部4节电池的 GND、并在底部堆叠处连接一个470kOhm 的电阻器、从 LD 引脚连接到 B-? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiwang、
    它可能变得复杂。 我们没有推荐的电路。
    正如您在数据表中所观察到的、LD 引脚在低侧 FET 上具有一个电压为1.3V 的比较器、并在尝试恢复时具有一个200k 下拉电阻。
    如果您使用高侧开关、通常是因为您要与电池内部的某些电路进行通信。 如果该电路包含 MCU、MCU 可以通过输出控制底部 LD 引脚。 对于较高的器件、如果 MCU 需要阻止较高的器件恢复、则需要将电平转换器连接到 B+。 当然、MCU 不知道 bq77915的状态、必须从历史记录中推断情况并感应各种可用输入、这些输入可能包括 FET 状态、电池和电池组电压。
    如果没有 MCU、则适用的控制可能需要更多电路。 上部部件将不具有电流保护、因此其 LD 不需要为 OCD 或 OCC 移动。 00配置部件需要移除负载以恢复 UV。 如果上部 LD 连接到其 GND 并且是经历 UV 的器件、则当电压恢复到高于 UV 迟滞时、它将恢复。
    底部部件使用 LD 进行电流恢复、其极性需要与 PACK+的移动相反。 LD 将拉低、可能需要保持高电平以保持 OCD 恢复。 LD 必须高于1.3V 阈值才能从 OCC 条件中恢复。 晶体管可用作以中间电压为基准的逆变器。 当然、应最大程度地减小偏置电流并避免泄漏路径。