This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:它能否在连续电流模式下运行? 如何设置开关频率?

Guru**** 2544020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733213/ucc28780-can-it-run-in-the-continuous-current-mode-how-to-set-the-switching-frequency

器件型号:UCC28780

我正在设计采用 UCC 28780的有源钳位反激式转换器。 此控制器在 CRM 模式下似乎运行良好、但如果我希望它在连续电流模式(CCM)下运行该怎么办? 我想减小变压器的电流纹波、因此磁化电流始终为正。 在这种情况下、控制器能否产生 PWM 信号?  

我的第二个问题是、我要设计以1MHz 开关频率运行的转换器、我应该设置哪些组件来设计开关频率?

感谢您的回答、期待您的回答。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28780无法在 CCM 下运行、因为其设计仅在重负载下和轻负载下的突发情况下在临界导通模式下运行。

    其开关频率主要取决于给定输入电压和负载条件下的变压器初级电感。 一种简单的方法是使用 MathCAD 工具或 Excel 设计工具进行计算。 这些工具可从 TI.com 下载、通过以下链接可获得更具体的工具: http://www.ti.com/product/UCC28780/toolssoftware 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    非常感谢您的回复。 我还有一个问题。 对于 TI 的某些控制器芯片、例如 UCC 28780、它们需要交流输入并由辅助绕组供电、以实现高功率密度和低损耗。 我注意到、该交流电源将由二极管和电容整流。 如果我无法向变压器添加另一个绕组、我可以改用直流电源还是 LDO 为控制器供电吗?

    感谢您的回复、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用直流电源+ LDO 对 VDD 引脚进行偏置。 但请注意、变压器初级侧的辅助绕组比偏置 VDD 引脚具有更多的功能、因此必须有辅助绕组才能使 UCC28780正常工作。 因此、即使您使用外部直流源对 VDD 引脚进行偏置、也无法跳过该辅助绕组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 非常感谢!