This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18531Q5A:体二极管的电流能力

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733327/csd18531q5a-current-capability-of-body-diode

器件型号:CSD18531Q5A

大家好、团队、

当使用该 FET 配置开关电源时、在短时间内、电流流经体二极管、然后在电源开启时开始开关。

请告诉我以下有关针对此电流的能力(容差)的问题。

 

 

请 说明可 流经体二极管的电流的最大额定值。

一般而言、我认为可以流过与 FET 相同的耐受电流。

 

2.当电流在10ms 等短时间内流经体二极管时,我应该如何判断其电流能力[(容差)?

此外、请告诉我如何在短时间内计算电流能力(容差)。

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sommeno San、您好!
    感谢您的提问。

    1.是的、理论上正确、体二极管可以支持与 FET 相同的电流。 请注意、体二极管具有恒定的压降、因此在实际应用中受到功率损耗的限制、从而使器件保持在数据表的最大温度限值内。

    2.您可以使用 CSD18531Q5A 数据表图中的瞬态热阻抗曲线。 有关如何使用瞬态热阻抗的更多信息、请访问 :e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-4-mosfet-switching-times