This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出高达55V 20A 或85V 12A 的升压 LED 驱动器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182405/boost-led-driver-with-output-up-to-55v-20a-or-85v-12a

主题中讨论的其他器件:LM3409HV

尊敬的 TI:  

您能否推荐一个部件/方法 来构建至少具有55V 20A 或85V 12A 的相对简单的 LED 驱动器? 效率不是一个问题、大约85%或更高就足够了、EMI 问题也不是这个设计的一个问题。

输入电压有两个选项(不是同时):  

* 21-25V

* 42-50V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我们没有单芯片解决方案 LED 驱动器可以支持12A 等大电流。 您会考虑多芯片解决方案吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以检查一下、您能建议合适的解决方案吗?

    BTW、第一个模型是使用 LM3409HV 实施的(只是因为它易于购买)。 最大电流额定值为5A。 就效率而言(总体约85%)、该方案不会成为摇滚明星的威胁、因为它确实起作用、并且能够在100% MOSFET 开启时输出。  

    我们为什么不能只将 MOSFET 更改为更强大的功率(例如、具有19nC 栅极电荷和良好 Vgs 特性的 Vishay SI7469ADP)、选择合适的电感器并更改电流分流器、从而实现16-20A 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    LM3409HV 是降压控制器、但您的输入电压低于输出电压、因此我认为您需要升压转换器吗?

    是的、理论上、您可以使用更强大的 FET 和欧姆合适的组件来生成更多电流。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、对于模拟、我们使用两节串联电池为 LM3409HV 供电(输入电压为36..51V)。 在对解决方案进行评估后、我们决定采用从16..25V 输入电压升压驱动器的概念。 升压驱动器是否有任何手势?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    那么、现在您需要 Vin=16~25V、输出=  55V 20A 或85V 12A 升压 LED 驱动器吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在理想世界中。

    实际上、55V7A 或85V4A 作为最小值就足够了(将在不同的 COB 上并行工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我已经向您发送了一封包含推荐 LED 驱动器的电子邮件、如果您有任何疑问、请检查并告知我。

    BR

    Patrick