This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2811935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733343/em1402evm-bq76pl455a-q1

器件型号:EM1402EVM

您好、先生、

我有一个用于 BMS 的新项目、我有一个来自 TI 的评估板。 我目前正在使用 EM1402EVM 板来执行 BMS 项目。

我在 CPU 中使用 BQ76PL455A-GUI 为系统加电并进行监控。

我在这里有几个问题。

1) 1)对于 BMS (EM1402EVM)板、似乎电池没有充电、我能否知道如何连接电池充电?

2) 2)能否将电池电源充电器直接连接到电池? 请参见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    充电器的连接取决于您选择的充电解决方案、并且可能因器件而异。 您可以联系我们电池充电器团队的 e2e 部分(BMS-BCP)、获取有关特定器件正确连接的建议!

    谢谢、
    Vince