大家好、
您是否认为该尖峰是因为 FB 离 SW 太近?
或其他原因?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fred、
感谢您的更新。
如您所见、尖峰小于以前的值。
主要原因是 SW 噪声耦合、其中一个部分来自探针 GND、另一个部分来自 PCB 上的空间耦合。
如果 PCB 的底层(电感器对面)有一些输出电容器、您可以尝试在此处测试 Vout、以避免空间耦合。
此外、我们还可以在电感器和测试点之间放置一个小型 PCB /金属板、以减少空间耦合。
最后、如果输出电容器的 ESL 大得多、尖峰也将保持不变、并且与上述耦合不同、这是实际输出电压尖峰。 但 ESL 通常不会太大而导致尖峰。
您好、Fred、
纹波为~8mV、我认为最小化并不容易。
此外、测量10mV 以下的精确真实纹波并不那么容易。
添加0.1uF 电容器是为了最大程度地减小高频纹波、但可能不适合这种情况。
我认为最有效的方法是、我们可以尝试使用1.2MHz Fsw 来最大程度地减小纹波。
如果无法更改频率、通常我们可以降低电感或添加输出电容器、以便在确实需要时最大限度地减小纹波。
您还可以建议我们的客户在输出后使用第二级 LC 滤波器、以实现更小的纹波。