This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 陶瓷电容器泄漏

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733476/leakage-of-ceramic-capacitor

如果这不是提问的正确场所、我会道歉。

我有两个额定电压为10V、100uF、X5R 的陶瓷电容器(MLCC)-一个采用1206封装(C3216X5R1A107M160AC)、另一个采用1812封装(C4532X5R1A107M280KC)。 在5VDC 的应用电压下、哪一个会有更多的泄漏?为什么(请提供可能的基准)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kawsar。

    请咨询 TDK Corp. 我相信他们会制造这些电容器、他们应该能够对您的问题提供详细的回答。