This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:对于 MTBF 校准、TI 遵循哪一标准?

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733263/tps82084-which-standard-that-ti-followed-for-the-mtbf-calibaration

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件:TPS82085

我正在查找 FIT 数据、但未通过搜索器件型号找到该数据。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    该器件的 FIT 与其3A 配套 TPS82085相同。 以下给出了该 FIT: e2e.ti.com/.../660416
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    始终感谢您的快速回复。 我们成对使用 TPS82084和 TPS82085、因此最好知道它们具有相同的拟合度。

    Hao