This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:具有直流输入电压的 UCC28780

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733455/ucc28780-ucc28780-with-dc-input-voltage

器件型号:UCC28780

您好!

从直流电源而不是整流交流电源为 UCC28780供电时、是否存在任何问题? 我计划使用200V 至1kV/200W 转换器。 有源钳位特性使得 UCC28780很有趣。

谢谢、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28780可以从直流电源上电。