This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:COMPIN 触发器 PROCHOT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184426/bq25720-compin-trigger-prochot

器件型号:BQ25720

大家好、

客户报告 COMPOUT 和 PROCHOT 为低电平、

我知道、由于 COMPIN 是3.3V>1.2V 阈值、

因此、我尝试将其短接为0V。

但是、当我在运行过程中短接 PR4437时、

PROCHOT 不 会恢复为高电平、而是仍然为低电平。

我应该怎么做? 我应该重新启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    尝试首先重置 STAT_VDPM。 然后逐一启用每个 PROCHOT 信号。  您有多个触发源。  

    此致、

    老虎