This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101C:封装中没有器件名称。

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733309/lm5101c-there-is-no-part-name-on-the-package

器件型号:LM5101C

你(们)好

我尝试使用 LM5101C、但它不起作用。

我怀疑该部件是否真正是 LM5101C。

我在封装" MJAB SXDB"上找到。

是真正的 LM5101C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM5101C。 我查看了 LM5101C 数据表中的数据表封装选项附录。

    在 MSOP 电源焊盘封装的器件标识列中、列出了 LM5101CMY 的器件标识"SXDB"。

    因此、如果是 MSOP 封装、这可能是 LM5101C 的标记。

    当您说它不起作用时、您能解释测试条件和行为吗?

    确保 VDD 为9至14V、HB-HS 为8至14V、HI 和 LI 输入为0V 至>2.4V 脉冲信号。

    您是否从已知可靠的来源收到了器件?

    此致、

    Richard Herring