请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 大家好、
-。 在 TPS1H100-Q1数据表中、您能否解释 有关以下要点的更多详细信息?
7.3.4.10 MCU I/O 保护
"此外、为了适当地防止 GND 损失、TI 建议在使用3.3V MCU I/O 时使用4.7k Ω;10k Ω 适用于5V 应用。
-。 它使用4.7k Ω 的原因是什么? 如果使用较高的电阻器、 预期的问题是什么?
谢谢、
Sam Lee
谢谢、
Sam Lee