This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:低温故障

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184238/tps61165-low-temperature-failure

器件型号:TPS61165

TPS61165在之前的产品中使用5V 至20V 电压、并且在高温和低温测试中没有问题、但是现在它更改为12V 至20V。 发现它在低温下失效、在室温下正常;

℃温度低于-5 ̊ C 且亮度为50%时、它开始闪烁;

2.电感器已经尝试2.2uH、0.68uH、0.47uH、0.33uH、但问题仍未解决;

3.屏幕已经过测试,但不是屏幕故障;

原理图如下所示。 请帮助分析问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题:

    1."问题板"是否与先前具有5V 至20V 电压的板相同? 那么、我能理解您只更改了输入电压吗?

    2.您是否有输出电压、LED 电流、SW 等波形 这将有助于分析根本原因。

    3.这种闪烁是否仅在亮度为50%时发生? 即使亮度为49%或51%、它也能保持正常吗?

    BR

    Patrick