This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:电压阻断 PF 清除

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732961/bq34z651-voltage-blocking-pf-clearing

器件型号:BQ34Z651

大家好、

我今天注意到、我的2S 电池组的电压会影响我是否能够清除永久性故障。

我正在使用 PFIN 输入引脚按需触发永久性故障、这种情况非常好、当电池组电压为7伏时、我可以再次将其清除。

但是、当电池组处于6V (5.5V 是开始引发故障的点)时、我不再能够清除故障。

如果我不会导致故障、则电池组在该电压下完全满意、但有一些事情使我无法清除我触发的故障。

文档中的任何内容似乎都不能说明是什么阻止了我的故障清除、因此我想知道是否有人有任何见解、

谢谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在24小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以 df 为单位的闪存更新 ok 电压为7500mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    那么、您说的是、当我的电压低于数据 Flask Update OK Voltage 时、我无法清除永久性故障?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。