This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024 EVM 板无法通过 GUI 控制进行控制

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733333/lp5024-lp5024-evm-board-cannot-control-by-gui-control

器件型号:LP5024

我有 LP5024 EVM 板。

我从下载 LP50EVM GUI (修订版 A) 

http://www.ti.com/tool/LP5024EVM#technicaldocuments

但我仍然无法控制 EVM 板。

ADDR0和 ADDR1均通过跳线接地。

因此、i2c 地址为0x28。

我还检查 VCC 和 vmcu 均为5V。

 左下角的连接状态指示灯呈绿色。  

但它仍然显示无法读取寄存器。

请帮我检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iris、

    请首先参考以下主题:
    e2e.ti.com/.../714473

    如果您仍有问题、请告诉我。 我将帮助确定原因。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth