This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:如何设置 BQ34Z100-G1用于铅酸(PBA)监测?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733183/faq-bq34z100-g1-how-do-i-set-up-the-bq34z100-g1-for-gauging-with-lead-acid-pba

器件型号:BQ34Z100-G1

要快速开始与监测计通信、请遵循以下快速入门指南  :www.ti.com/.../sluubv2

这将使您启动并以4V 运行。设置闪存更新正常电压= 1000mV

建立通信后、如果电池电压低于5V、则将器件保持在低于5V 的模式。   

如果电池电压大于5V、则更改 VOLTSEL = 1、然后关闭器件电源。 请按照 www.ti.com/.../sluu904中的说明、相应地设置电路板上的外部分压器

使用外部分压器(16V、32V 或48V 模式)跳线设置(和>5V 跳线设置),请以较高的电压为器件加电。

单击 bqStudio 中功能区上的"数据存储器"按钮 以打开"数据存储器"窗格。 如果分压器设置为16V、则将分压器设置为19182。 如果 EVM 上的分压器设置为32V、则将分压器设置为37364。 如果 EVM 上的分压器设置为48V、则将分压器设置为55545。

单击 bqStudio 中功能区上的"calibration"按钮 以打开校准窗格。

选中"calibrate cc offset"和"calibrate board offset"复选框、然后点击"Calibration"按钮。

校准完成后、请取消选择所有复选框并校准电压、如本视频 training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration 中所述

电压校准完成后、按照以下视频中的说明执行电流校准: training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration

接下来、我们将对您的电池执行化学 ID 匹配。

使用电池更换电源。 连接充电器。 让电池在室温下达到平衡。

使用 bqStudio、单击功能区中的"Registers"按钮。 单击 Start log (开始日志)开始日志记录。 为电池充满电、然后让电池放松。 放松后、以 C/20速率对电池进行放电、直至完全放电、并让电池完全放松。 现在、结束日志。 有关铅酸的具体说明、请参阅 GPCCHEM 指南的第3.4节、网址为 :www.ti.com/.../slva725

请按照  上面链接的 GPCCHEM 指南中所述、创建一个包含日志和配置的 zip 文件。 创建存档后、请将其提交到 GPCCHEM 工具、该工具位于: http://www.ti.com/tool/gpcchem

要观看有关单节电池器件和锂离子化学物质(非常相似)的视频指南、请执行上述过程、  
单击此链接:  training.ti.com/chemistry-id-matching-online-gpc-tool 。 请注意:视频中建议的锂离子电池的休息时间和充电/放电率与铅酸不同。 请参阅  第3.4节中的 GPCCHEM 指南说明、了解铅酸说明(见上文链接)。

 GPCCHEM 工具将返回建议用于器件的化学 ID。   

在 bqStudio中、单击功能区中的"Chemistry (化学成分)"。 向下滚动并选择您的化学 ID。 然后、要将化学 ID 编程到器件中、请选择"Program Selected Chemistry (编程选定的化学成分)"按钮。

成功对化学 ID 进行编程后、请按照器件数据表  www.ti.com/.../bq34z100-g1中的说明、修改电池铅酸监测的器件参数

该器件的默认值设置为锂离子电池。 确保设置"每节电池"的电压值。 序列值应设置为电池组中串联的电池节数。 例如、12V 铅酸电池有6节串联电池。 上面链接的数据表描述了需要进行的详细更改。 请注意第8节。

配置完成后、请运行一个包含两个完全放电的学习周期。 确保更新状态= 0x06。 请勿手动将更新状态覆盖为0x06、因为不会学习该软件包。

本文档介绍了学习周期的基本过程:  www.ti.com/.../slua777.pdf

简而言之、对于铅酸、学习周期应如下所示:

0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
1.启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3.为电池组充电以充电终止。
4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
5.C/5放电至终止电压
6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
7.为电池组充电以充电终止
8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
9. C/5放电至端接电压
10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

此时、应完全了解监测计并准备好测量 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、感谢您的发帖