This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:阐明 BQ25713的 I2C 命令

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733328/bq25713-to-clarify-the-i2c-commands-of-bq25713

器件型号:BQ25713

您好、专家、

规范9.5.1.8部分提到"主机必须先写入 LSB 命令、然后写入 MSB 命令"。

您能解释一下它的含义并向我们提供一个示例。

提前感谢。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这种多写入/读取格式适用于某些寄存器、数据长于一个字节。 例如:ChargeCurrent()、MaxChargeVoltage()、IIN_DPM()、OTGVoltage()和 InputVoltage()。 数据表图中的值。 21和22)、您可以轻松地了解如何使用 BQ25713对多写或多读数据进行主机程序编程。 寄存器数据应首先发送 LSB 数据、然后发送 MSB 数据。 我快速画一张照片作为示例。 如有任何疑问、请与我联系。

    谢谢