This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:FW 3330 PCN - PMBus 控制器超时复位行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184147/ucd90320-fw-3330-pcn---pmbus-controller-timeout-reset-behavior

器件型号:UCD90320

您好 Yihe、

新年快乐,希望这能给你带来美好的体验!

对于 UCD90320 (U)器件的 PCN OUT、我的客户对 PMBus 硬件的行为和通信处理有几个问题。

您能帮助回答以下问题吗?


我正在查看有关 UCD90320和 UCD90320U 固件的变更通知。 更改描述如下:

->现有固件更改:在现有固件中、如果在 PMBus/I2C 通信过程中检测到 SCL 信号处于低电平超过35mS (PMBus 超时)、器件会自动复位。

->新固件更改: 新固件会修复此问题、使其不会在相同的 PMBus 超时条件下自行复位。

-固件版本更改如下:
  ->对于 UCD9320器件- 3320至3330
  ->对于 UCD90320U 器件- 3321至3331

 

因此、对我的描述有点模糊、因为并不完全清楚"器件自行复位"的影响是什么。 这是否意味着、如果 SCL 现在处于低电平35ms、那么 UCD90320将完全重新对其所有电源轨进行采样? 还是只需复位其 SMBus 控制器并释放 SDA 和 SCL? 如果固件检测到一个超时条件、以避免某些固件错误使 SCL 永远保持低电平、那么谨慎的做法似乎是、固件有一个释放 SDA 和 SCL 的机制、因此我想知道我们现在是否有这样的保护并且它正在被删除、 或者、如果只有在超时时时电压轨的潜在重新定序被固定(假设实际发生)、或者其他情况发生。


谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与 UCD9032通信期间必须存在此超时。  如果在任何其他情况下 SLC 为低电平(与 UCD90320无关)、它对器件没有影响。

    仅当主机不遵循正确的协议时才会出现超时:例如、主机使用停止+启动进行读取 操作、而不是使用 Repeated_start  

    它是器件级复位、而不是模块级、因此 IO 是更改的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的响应和澄清、这仅在与 UCD90320通信时才会出现。

     为了澄清这一点、器件复位与数据表的"第8.4.17节器件复位"中描述的一样、就好像#RESET 引脚被置为有效一样?

    我正在尝试在何处阅读有关这将如何影响监控器/GPO/裕量调节活动的完整行为。

    此致、

    Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、它的行为类似于硬复位作为复位引脚。

    如果器件复位、所有 IO 都会受到影响。 例如、您可能会看到整个系统重新引导、因为 UCD 控制的电源启用已重置

    这种行为不应被遗漏。  

    我们只会看到这种情况发生在不遵循正确协议的客户身上。  

    如果您的客户从未看到过这种情况或始终遵循正确的协议、则没关系。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe!

    我已将 此事传达给我的客户、并将在明天发布任何后续行动、如果所有问题都得到解决、则关闭此主题。

    此致、

    Jacob