This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:使用具有4节电池配置的 bq76920:电池1电压读数不稳定(抖动)

Guru**** 2541790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733217/bq76920evm-using-bq76920-with-4-cells-configuration-cell-1-voltage-reading-is-not-stable-jitter

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920
尊敬的支持团队:
我正在尝试使用 bq76920器件、并且遇到了4节电池应用的问题。
环境:
我的主机控制器板通过 I2C 连接到 bq76920EVM 板。 使用仿真电池(电路板由电源供电)时、读数正确。
当连接一个4芯电池(VC3-4 端子输入如文档中所述缩短)时、第一个电芯电压值会抖动且不稳定(正确的值、但经常下降大约1V)。 3.21V 的正常值降至1、85V。
希望这是 EVM 板上的东西(可能与电池仿真开关或电阻器一起使用)、我使用了另一个(非 EVM)板与 bq76920006器件(地址0x18)。  在这个设置中、我经历了同样的行为。
我认为这可能是主机控制器固件的问题。 但为什么它使用5节电池配置?
你有什么想法吗?
谢谢!
此致
Juergen Hoehn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、
    这不是我观察到的。 需要考虑以下几种可能性:
    首先、我了解它可以通过电阻仿真器在 EVM 上正常工作、但不能通过4节电池工作。 请注意、当电池仿真器开关打开时、顶部和底部电池检测输入未连接到高电流路径。 如原理图和用户指南 www.ti.com/lit/slvu924第6.4节所述、电路板上未组装 R1和 R2。 这意味着电池顶部必须连接到 J1处的 C5以及 J3处的 BATT+。 电池底部必须连接到 J1处的 C0和 J2处的 BATT-。 如果您将电池底部仅连接到1个位置、则器件将无法为 VSS 或电池底部提供良好的基准、底部电池读数可能会跳转。 电路板没有 R2、但 S3部分7 (C0仿真器开关)将有效地将 C0连接到 BATT-。 如果您没有两个连接、您可能会关闭该开关段以查看读数是否稳定。 不过、我不明白为什么它适用于5节电池。
    其次、短接电池4会使电池3和5相邻、如果是电池平衡且算法认为电池3和5不相邻、则可能会平衡两个电池、这会导致输入滤波器出现异常干扰。 这将对电池1产生最大影响、因为在12.5ms 的稳定电池测量之后、电池平衡结束时从电池1开始。 但是、您没有提到电池平衡、因此这看起来很不寻常、电池平衡应比电池更影响电阻分压器。
    请检查您的连接以确保所有连接均已正确连接。 如果将电池连接到 EVM、请确保端子块未连接到 C0的绝缘层、并确保导线未断开。