This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:为什么 RSOC 变为0%

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732974/bq3060-why-rsoc-become-0

器件型号:BQ3060

您好、专家、

客户需要澄清以下用户案例。

条件:在 RSOC 低于30%期间、然后启动 LTPF、然后进入关断模式。RD 发现 RSOC 将变为0%。他们需要再次执行学习周期。

下面列出的问题:

1)在启用 LTPF 之前,客户已经完成 学习周期,执行 IC 复位和 IC 关断是否 会导致 FCC 更新失败?  

2) 启用 LTPF 是否会导致 IC 完全复位?

3)现在、在 IC 进入关断模式后回收输入电源、IC 是否会看到完全复位?  

此致、

黎家祥

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在24小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bat,

    谢谢。

    问题现已澄清。

     

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com