This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV733P:用于保持稳定运行的 ESR 和负载电容限制

Guru**** 2541790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733087/faq-tlv733p-esr-and-load-cap-restriction-to-keep-stable-operation

器件型号:TLV733P

大家好、

一个简短的问题。

TLV733的 Cout 允许多大的电容及其 ESR?

从根本上说、这一信息对于保持 P 型 LDO 的输出稳定非常重要、但数据表中没有任何说明。  
还是 N-DMOS 架构也用于 TLV733、以下应用手册中对此进行了介绍?

http://www.ti.com/lit/ml/sbvy001/sbvy001.pdf


此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    作为一种无电容器设计、TLV733P 专为使用小型陶瓷电容器或根本没有电容器的应用而设计。  虽然我们确实建议使用1uF 或更大的陶瓷电容器来提高交流性能(PSRR、瞬态性能等)、但我们建议输出电容不应超过100uF。  由于 TLV733P 是针对陶瓷电容器设计的、因此低 ESR 不是问题。  ESR 的上限由 ESR 零点(1 /(2 x PI x ESR x Cout))设置。  对于稳定的系统、您需要确保 ESR 零点超出 LDO 的带宽。  对于 TLV733P、请确保 ESR 零点超过10kHz。

    与任何线性稳压器一样、我们建议在监测示波器上的输出电压的同时执行最坏情况的负载瞬态测试、以确定所选电容器是否适合您的应用。  EVM 可用于帮助进行此原型测试。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    谢谢、我明白了。


    此致、
    Takashi Onawa