This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:当 T = 0°C 至5°C (恢复 JEITA 测试)时出现 BQ25606浪涌电流问题

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732954/bq25606-bq25606-inrush-current-issue-when-the-t-0degc-to-5degc-recovery-jeita-test

器件型号:BQ25606

当我们尝试测试 JETIA 曲线时、我们发现输出具有两个充电电流、并且在温度从0deg.C 恢复到25deg.C 期间具有 VBAT 压降

你有什么想法吗?

TA=-10°C 上升至10°C,当 T=1°C 时,充电恢复,但我们看到1。 浪涌电流。 2. VBAT 压降
JEITA 曲线、T1 (上升) 0mA->120mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 BAT 引脚上连接了哪种电池? 当充电器开始为电池充电时、电池电压应上升。 看起来是电池的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Franky、
    您也可以联系我、paulyeh@ti.com。
    谢谢