This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:当 VBAT 上升到等于 VSYS 时、BQ25606充电电流会发生变化

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732957/bq25606-bq25606-charging-current-change-when-vbat-rising-to-be-equal-to-vsys

器件型号:BQ25606

我们使用电池仿真器来仿真电池以执行充电测试。 我们发现、在 VBAT=VSYS 期间、充电电流将略有变化。 有些变化很小、有些变化很大、您可以看到下面显示的图片。 如果电流仍在数据表中定义的容差范围内、这是否正常?

样本1

样本2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    样片1

    样本2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰基:

    这是正常情况。 当电池电压低于最小系统电压时、线性充电器调节充电电流、当高于时、充电器以开关模式运行。 调节电流可以完全相同、但应在规格范围内。