This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:目标纹波和下冲不匹配

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183805/tps544b25-target-ripple-and-undershoot-not-mating

器件型号:TPS544B25

大家好、

我正在为 FPGA 设计电源轨。我已经使用 Excel 表格进行设计、然后尝试在 PSPICE 上对其进行仿真。我无法匹配目标纹波值和下冲。请查看并让我知道我缺少的内容。

设计的电源轨详细信息为-

VOUT -0.88V

Iout- 10A

纹波- 12mV (峰峰值)

下冲- 10mV

我已随附 Excel 工作表和 PSPICE 仿真 File.e2e.ti.com/.../TPS544B25_5F00_Calculator-Tool_5F00_0.88_5F00_10A_5F00_MGTAVCC.xlsxe2e.ti.com/.../0.88_5F00_10A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat、  

    下冲、您知道当前阶跃是多少(?A 至?A lad 阶跃)、我在电子表格中看到7A。  和压摆率(??A/us)。  

    我们进行 PSICPE 建模、模型未考虑降额、我们需要确保通过正确降额来考虑降额、并且具有适当的 COUT 电容器 ESR、这很重要。   

    谢谢、  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    电流阶跃为0A 至7A。

    转换速率可以达到1A/us

    我们在计算表中使用的原理图中使用了相同的电容器。 请告诉我们如何实现上述目标电压轨值。

    非常感谢

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajat、

    查看您的启动和瞬态原理图、您似乎缺少 Rbias、如下所示。

     

    请尝试对原理图进行这些编辑、并告知我们结果。 在我的仿真中、我看到了20mV 下冲。 我尝试匹配您的 DCR 和 ESR。  您的电容器上的 ESR 似乎是问题所在。 电子表格建议使用0.3m Ω。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我不知道为什么您使用 RBIAS 来实现0.88V。您能告诉我吗

    我已将 VOUT 缩放环路设置为1、因此根据下图、对于0.88V、不需要 RBIAS。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajat、

    你是对的、我错了。 我已经修复了您的计算器工作表。 您的电容和带宽太低、无法满足您的下冲要求。 随附的 Excel 工作表具有可提供6mV 下冲的组件值。 您可以通过在仿真中运行这些新值来进行双重检查。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS544B25_5F00_Calculator-Tool_5F00_0.88_5F00_10A_5F00_MGTAVCC-_2800_1_2900_.xlsx

    谢谢、
    Caleb