This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:Fusion Digital Power Designer 将项目从离线模式切换到在线模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733196/ucd9090a-fusion-digital-power-designer-switch-project-from-offline-to-online-mode

器件型号:UCD9090A

在使用硬件之前、我在离线模式下为项目创建了 UCD9090A 电源序列发生器配置。

我现在有一个 EVM、我将设置该 EVM 以测试配置。 但是、我看不到如何从离线模式切换到在线模式?

谢谢、Chip Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 EVM 连接到 PC、则在启动融合 GUI 后、它会自动检测实时器件并跳转到在线模式。 然后、您可以导入脱机项目文件。 请观看 training.ti.com/fusion-power-designer-import-and-export-project-files 上的培训视频 、了解如何导出和导入项目文件。
    请按照以下步骤操作、并了解哪些步骤会阻止您。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我曾预期导入将在使用 File->Import System File 的顶层[System View]窗口中。 我可以打开系统文件、但它不会导入。 在我看来、打开配置窗口并从那里尝试它并不是这样。