This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:设计验证

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183476/lmr14050-design-verification

器件型号:LMR14050

各位专家:

美好的一天! 我们的客户需要您在其设计方面的专业知识。 请帮助验证。 下面是完整的详细信息。

我们计划使用 LMR14050QDPRRQ1执行以下操作:将12-24VDC 转换为5VDC 5A 输出。

 为了使 LMR14050QDPRRQ1正常运行、我查阅了数据表(第8.2节)、 WEBENCH 和 LMR14050SEVM 用户指南原理图。 我将介绍数据表中提到的每个组件、并希望您验证设计是否正确。

 1、输出电压设定值

我们遵循了数据表中提到的100kOhm 和17.8kOhm、但 WEBENCH 使用的是68kOhm 和12kOhm。  这会产生影响吗? 此外、什么是 CFF? 因为数据表和 LMR14050SEVM 中都没有提到它。 CFF 在更改启动时间时也会发生变化。

2.开关频率

数据表使用300kHz、而 EVK 使用400kHz。 WEBENCH 默认建议1MHz、但我们有一个运行频率为5MHz 的 SIM 卡接口、我们需要避免这些顺序(2、3、5、7)的谐波。  因此、您建议使用哪种开关频率? 例如、在更高的开关频率下、效率是否会更高?

 3.输出电感器选择

数据表建议8.2uH、WEBENCH (8uH)也是如此。  然而、LMR14050SEVM 使用5.5uH (由于400kHz 开关频率)。  但是、根据数据表中的公式10、需要根据开关频率重新计算这一点、因此我们应在确认开关频率后解决这一问题。

4. 输出电容器选择

数据表建议4 x 47uF、而 WEBENCH 建议2 x 20SVPF390M (390uF)。  LMR14050SEVM 使用2 x 100uF 和10uF。  同样、该选择在一定程度上取决于点2 (开关频率)。 但是、您可以随意建议您的偏好。 例如、我倾向于选择2 x 20SVPF390M 以更好地处理大电流尖峰。

5.肖特基二极管选择

 LMR14050SEVM 提到了 PDS760、但我们可能会选择 V8PAM10S-M3/I   V8PAM10S-M3/I 是否是一个不错的选择?

6.输入电容器选择

数据表建议使用2个2.2uF 电容器、但 WEBENCH 使用39uF、 LMR14050SEVM 使用56uF、4.7uF、4.7uF、220nF。 我倾向于使用 LMR14050SEVM 的配置、因为它可能会更好地处理电流尖峰。  你怎么看?

7. 自举电容器选择

没关系-所有设计都使用100nF。

8. 软启动电容器选择

WEBENCH 和 LMR14050SEVM 建议的值为20-22nF、但 LMR14050QDPRRQ1支持的最大值为4.7nF。  因此、在本例中、我们应该使用4.7nF、对吧?

 

请在下面附上 WEBENCH 的屏幕截图作为参考。 请你按照我的要求,以点式回答,以便使一切都井然有序,而不是松散地跟踪事情。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我尝试帮助回答您的一些问题:

    1、100k 和68k 顶部电阻器之间的差值很小。  但是、它确实会影响 CFF 的值。

     最好在 PCB 上保留一个 CFF 位置、然后从大约470pF 的值开始、使用100k。  那么它可以

     进行调整、以在基准测试期间实现最佳稳定性。

    2.在您的情况下、我认为300kHz 或400kHz 是好的。  频率越低、效率就越高。

    3.是的、您可以在选择开关频率后选择电感器

    4.我认为 2 x 20SVPF390M 是一个不错的选择。  此外、您还需要一个0.1uF 或1uF 的小型陶瓷电容器并联

     与 AL 一起。 以帮助减少开关纹波。

    你的二极管应该正常。

    6.是的、EVM 配置最好。  但是、如果您没有输入 EMI 滤波器、或者您的源极靠近稳压器、则可能不需要56uF。

    7.好的

    8.是;使用4.7nF

    此外、请尝试遵循数据表和/或 EVM 用户指南中的 PCB 布局指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。  如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢