This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LD5536R

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733186/ld5536r

主题中讨论的其他器件:UCC28742

你好

      我们是否有解决方案来替代低于 LD5536的19V 和16V 输出电压? 谢谢你。  

LD5536R http://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/product/sheets/LD5536R-DS-02.pdf

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    如果您对用于交流/直流转换的6引脚 SOT-23 SSR 反激感兴趣、我建议考虑使用 UCC28742。 UCC28742具有 AM/FM 控制律等高级功能、可在整个输入和输出工作范围内以及谷底开关条件下实现高效率、从而降低产生的 EMI 和开关损耗。

    此致、
    Eric