This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54218:时钟放大器;EMI 扫描

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733143/tina-spice-tps54218-clocking-emi-scans

器件型号:TPS54218
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

TPS54x18系列是否支持使用扩频调制时钟源计时?

 TPS54x18系列是否有任何 EMI 扫描? 传导和辐射?

 如果您查看流入开关的电流、TINA 中的 SPICE 模型会显示显著的输入电流尖峰。

这些尖峰是否真实? 现在、我编辑了导出的 txt 文件以匹配其周围的数据。 我需要它来查看输入滤波需要是什么。 这是使用3欧姆负载时的情况。

 在 LT Spice 中、未加密模型的电流脉冲约为80 -100A、因此确实有问题、但这可能是我必须设置的方式。

请告诉我您的想法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行、

    您可以调制 TPS54x18器件的时钟频率。  通常有2种方法:时变频率外部同步时钟或时变电流注入 RT/CLK 引脚并使用固定的 RT 设置点电阻。  不过、我不相信第一种类型适用于 pspice 模型。

    我们通常不进行 EMI 测量、因为 EMI 性能在很大程度上取决于终端设备。  我们没有该系列器件的任何 EMI 数据。  如果我们要测量 EMI、我们需要为此设计一个电路板。  我怀疑标准 EVM 的性能会非常好。

    您无法查看 pspice 中的输入电流。  我忘记了确切的细节、但该逆变器引脚没有像实际电路中那样建模。  因此、您无法在 pspice 环境中测量效率。  此外、不会对寄生效应建模、因此、如果您查看 SW 节点、您将看到理想的脉冲序列、其中没有振铃或过冲(EMI 的一个主要来源)。  对于任何 EMI 评估、您都需要使用实际的硬件