This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:适用于5V 3A 的高效参考设计

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733121/tps23753a-high-efficiency-reference-design-for-5v-3a

器件型号:TPS23753A

您好!

感谢您的回答。 您是否有 UCC24630在 slvu315a 或类似 EVM 中替代 D3的参考原理图?

BR

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我将关闭此主题、因为我们将在另一个主题上讨论此主题。 谢谢!

    以下是当前的参考答案:
    遗憾的是、我们尚未在 TI 设计中使用此同步栅极控制器或用于 PoE 的 EVM。 我已经看到、它主要用于离线应用、功率大于30W 的转换器、但尚未用于13W。 使用此控制器可能也很难修改 PoE EVM。 您可能必须首先使用新电路板对其进行原型设计。