This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733169/tl2843

器件型号:TL2843

我们目前使用 TL2843DR-8。  我们现在要求器件的最低最高工作温度为105°C  哪一个 TI 器件型号的电气规格最接近并满足此温度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug、您好!

    感谢您关注 TI 产品系列。
    下面是通用 PWM 列表、您可以从中进行选择、我已经为您设置了拓扑和控制模式。 请浏览列表以了解各种选项。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    如果因裕度降低20%而使结达到120C、则 TL2843的 Tj 额定值为150C。

    如果您知道控制器在您的最大环境条件下消耗的功率、则可以通过将控制器中的功率耗散乘以结至电路板热阻来计算结温、8引脚封装为44.4C/W、14引脚为38.1C/W 器件。

    此致

    Peter