Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117-33
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在设计中使用 TLV1117-33稳压器。 我将以1A 的电流将5V 输入转换为3.3V 输出。 TI WebBench 中没有任何设计参考。 请帮我提供电阻器和电容器值以满足我的要求。 如果除了数据表中的 pg12中使用的图表之外建议了任何新的图表、也请提供连接图。