This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:引导充电输出电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733105/tps54561-boot-charge-output-voltage

器件型号:TPS54561

您好!

请允许我询问启动充电电压。 我知道、在诸如12V 的高电压下、启动充电电压高达6V、在5V 输入时、启动充电电压大约为3V。 我的理解是否正确? 我之所以提出这一问题、是因为 "电气特性"中未指定它。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    您的描述是正确的。 要在电路中找到预期的启动电压,请使用数据表第7.3.4节中的“VBOOT”公式。 这个等式考虑了由于驱动芯片功率 MOSFET 而在引导节点上产生的预期负载。 由于该公式旨在适应 BOOT 在压降下运行时的实际电压值、因此可以得出大于6V 的结果。由于 BOOT 稳压器旨在将 BOOT 电压限制为6V、 如果公式给出的数字大于6V、则使用6V。另请注意、Fsw 以 MHz 为单位。

    另请注意、由于 SW 节点在续流时低于接地值、因此 VB2SW 定义为允许续流二极管的压降添加到自举开关电压。

    此致、Robert