This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:GPI1 PWM1配置为 PWM 输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733163/ucd9090a-gpi1-pwm1-configured-as-a-pwm-output

器件型号:UCD9090A

您好!

将 UCD9090A GPI1 PWM1引脚22配置为 PWM 输出时、Fusion Power GUI 似乎不允许更改频率、默认设置为10kHz。 更改频率的选项呈灰色显示。 您能告诉我如何启用更改频率的选项吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、PWM1固定为10kHz、不可编程。 请根据您所需的频率使用 FPWM 引脚。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yihe、
    UCD9090A 数据表中未提及的功能、对吧? 或 Fusion Power GUI 用户指南中找到。 这是勘误表吗?
    瓦莱丽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是勘误表。 感谢您的注意。 我们将更新数据表以解决此问题。 此限制列于 www.ti.com/.../slvu352f.pdf 的表20中
    此致
    Yihe