This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:CL=4.4uF 时、吨时间如何变化?

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS22913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732963/tps22913-how-does-ton-time-change-with-cl-4-4uf

器件型号:TPS22913
主题中讨论的其他器件:TPS22916

尊敬的所有人:

关于 TPS22913B、您能否告诉我、当 CL=4.4uF 时、吨时间如何变化?

在 TPS22913B 数据表中、有 CL=0.1uF 的数据。 如果该 CL 变为4.4uF、那么吨时间将是44倍? 或不会发生如此大的变化?

例如、TPS22916的数据如图15所示。

最好有一张有关 TPS22913B 的图、如 TPS22916。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    增加负载电容不一定会以1:1的比率增加 Ton。 从 TPS22916图15中可以看到、将负载电容从0.1uF 增加到10uF 会略微改变 Ton、但不会改变100倍。  

    通常、增大负载电容会增加延时和浪涌电流。 增加导通时间的主要因素是压摆率、负载电阻和输入电压电平。 有关可能影响开通时间的规格的更多信息、请参阅我们 的负载开关时序 应用手册。  

    确定 TPS22913导通时间的最佳方法是在 EVM 上进行评估。 根据您的配置、导通时间可能会因上述条件而异。  

    谢谢、

    黄亚瑟