This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:TPS92410和 TPS92411直接交流驱动器 LED 照明解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732953/tps92410-tps92410-and-tps92411-direct-ac-driver-led-lighting-solution

器件型号:TPS92410
主题中讨论的其他器件: TPS92411

大家好、团队、

对于 TPS92410和 TPS92411、

  1. 此解决方案是否可用于通用输入电源范围?
  2. 此设计是否支持高达30W 的功率?
  3. 此解决方案实现的最大转换效率是多少?
  4. 与此设计解决方案相关的设计限制是什么?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    1) 1) 由于它是一个带有串联 LED 的电流调节器、因此它从不适用于通用输入电压。  它可以实现、但它不是一个微不足道的设计、它不会真正通用、它将针对120 VAC 和240 VAC 或选择的其他设置点进行优化。

    2) 2)是的、TI.com 上提供了50W 参考设计:

    3) 3)使用 TPS92410时在230V 下的峰值效率为87%、在120V 交流下、峰值效率会稍低。  这也取决于使用的通道数量。  87%使用四个 TPS92411开关、电压为230VAC。

    4) 4) 由于它是一组串联 LED 堆叠了工作电压窗口。  TPS92411系统的优势在于、即使由于输入电压较低而无法满足最后的开关状态、所有 LED 仍会亮起。

    BR、