This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找一款双通道降压控制器或转换器。

Guru**** 2501625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, TPS40422, TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732991/i-am-looking-for-a-2ch-buck-controller-or-converter

主题中讨论的其他器件:TPS40428TPS40422TPS51220A

我正在寻找一款双通道降压控制器或转换器、输入电压为12V、输出电压为5V/20A 和3A/20A、任何建议的解决方案都能满足93%的效率和小于40mV 的纹波噪声要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mingchih:
    推荐使用 TPS40428、它包含 PMBus、EVM 上的1.8V@20A 约为92%-93%、因此对于5V 和3V3、它应满足93%。 它不包含驱动器。 您需要使用功率级或具有 MOSFET 的驱动器来实现高效率。

    另一个选项是 TPS40422、它包含驱动器和 PMBus、根据 EVM 数据、12V 输入电压3V3@20A 可高于94%。

    谢谢

    李丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    另请检查 TPS51220A 双路降压控制器。